Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zangen u. Pinzetten

Zangen und Pinzetten sind Handwerkzeuge für zahlreiche Tätigkeitsfelder. Sie dienen zum Greifen sowie Halten von Gegenständen und Materialien, zum Biegen, Schneiden oder Abziehen von Drähten. Typische Beispiele sind Kombizangen, Seitenschneider oder Spezialzangen wie Wasserpumpenzangen. Pinzetten hingegen ermöglichen punktgenaue Präzisionsarbeiten. Sie kommen zum Einsatz, wenn beispielsweise kleinste Gegenstände platziert oder entfernt werden müssen. Für all diese Anforderungen erhalten Sie im Würth Online-Shop hochwertige Zangen und Pinzetten. Sie überzeugen durch Langlebigkeit, präzise Verarbeitung und benutzerfreundliche Handhabung.

Sortierung

Beliebte Produkte

Hochwertige Zangen für Handwerk und Industrie

Zangen sind aus keinem Werkzeugkasten mehr wegzudenken und sollten daher einige wichtige Qualitätskriterien erfüllen. Beim Kauf einer Zange sollten Sie zuerst testen, ob sie gut in der Hand liegt und die Griffe rutschfest sind. Außerdem sollten die Haltebacken exakt parallel zueinanderstehen und das Zangengelenk muss beim Zusammendrücken der Schenkel leicht gleiten. Wenn Sie mit der Zange unter Wechselspannung oder Gleichspannung arbeiten möchten, achten Sie unbedingt auf eine Griffisolierung. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Zangen für den industriellen Gebrauch und das professionelle Handwerk:

Zangen-Sets und Sortimente

Wenn Sie oft handwerklich arbeiten, brauchen Sie die verschiedensten Zangen für unterschiedliche Anwendungsfälle. Sich Zangen-Sets zuzulegen ist sinnvoll, damit Sie für jeden Zweck die richtige Zange parat haben. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Zangen-Sortimente, die Kombizangen, Flachzangen, Seitenschneider oder Abisolierzangen enthalten. Wenn erforderlich finden Sie hier auch Zangen-Sets nach Vorgaben der VDE.

Rohrzangen, Eckrohrzangen und Wasserpumpenzangen für den Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbau

Wie der Name schon sagt, werden Rohrzangen und Eckrohrzangen bei der Arbeit an Rohren und den zugehörigen Befestigungselementen verwendet. Auch die Wasserpumpenzange wird zum Greifen von Rohren, Schrauben und Muttern genutzt, allerdings unterscheidet sie sich deutlich durch ihre Bauart und Funktionsweise von der Rohrzange.

Rohrzangen sind selbstklemmend dank ihrer Rändelschraube am unteren Hebelarm. Die Arbeit mit ihr ist also sehr kraftsparend, zum Drehen in die entgegengesetzte Richtung muss sie allerdings umgesetzt werden. Die Wasserpumpenzange hat nur ein verstellbares Gelenk am Maul, um sie für unterschiedlich große Werkstücke einstellen zu können. Im Würth Online-Shop finden Sie Rohrzangen, Eckrohrzangen und Wasserpumpenzangen in unterschiedlichen Ausführungen.

  • Eck-Rohrzange S-Maul
  • Eck-Rohrzange 90 Grad
  • Eck-Rohrzange 45 Grad
  • Wasserpumpenzange selbsteinstellend
  • Wasserpumpenzange Druckknopfverstellung 2-K Griff
  • Wasserpumpenzange 7x verstellbar KST-Griff

Kombizangen oder Kombinationszangen - das Multifunktionswerkzeug

Die Kombizange ist das Multifunktionstalent unter den Werkzeugen im Handwerk. Mit ihr kann man sowohl Dinge greifen als auch Drähte abzwicken. Außerdem hat sie zwei flache Greifbacken, wie eine Flachzange. Besonders in der Elektrik wird das Multifunktionswerkzeug oft benutzt. Daher gibt es Kombinationszangen auch mit isoliertem Griff, um eine sichere Montage zu gewährleisten. Im Würth Online-Shop finden Sie Kombizangen in unterschiedlichen Ausführungen – auch nach Vorgaben der VDE.

Crimpzangen für sichere elektrische Verbindungen

Durch Crimpzangen werden im Handwerk Verbindungen zwischen elektrischen Leitungen hergestellt, die nur schwer wieder gelöst werden können. Dieses Verfahren ist elektronisch und mechanisch sehr sicher und ist eine Alternative zum klassischen Verschweißen oder Verlöten.

Mit der Crimpzange können Sie aber auch Kabel schneiden oder Drähte abisolieren. Bei der Arbeit mit einer Crimpzange ist das Zusammenspiel zwischen Zange, vorgesehenem Material und Anwendungsfall sehr wichtig, um ein gutes Verarbeitungsergebnis zu bekommen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an Crimpzangen und Zubehör für Ihren individuellen Verwendungszweck. Zu den beliebtesten Crimpzangen gehören:

  • Crimpzange mit Seiteneinführung
  • Crimpzange für isolierte Verbinder
  • Crimpzange mit Fronteinführung
  • Crimpzange für unisolierte Flachsteckverbinder
  • Crimpzange für Aderendhülsen
  • Crimpzange kompakt mit Seiteneinführung

Seitenschneider – unverzichtbar bei der Elektro-Montage

Wie der Name schon verrät, können Sie mit dem Seitenschneider Gegenstände durchtrennen, wobei sich die Schneiden an der Seite der Schneidbacken befinden. Der Seitenschneider eignet sich besonders zur Anwendung in der Elektro-Montage, da durch die besondere Anordnung der Schneiden auch aus einer Fläche hervorstehende Drähte, einzelne Adern oder ganze Kabel flächenbündig abgeschnitten werden können.

Im Würth Online-Shop erhalten Sie Seitenschneider für verschiedenste Verwendungszwecke. Für den sicheren Umgang mit gefährdenden Elektroleitungen erhalten Sie hier auch Seitenschneider nach den Vorgaben der VDE.

  • Seitenschneider Elektronik
  • Seitenschneider
  • VDE Seitenschneider
  • Kraftseitenschneider
  • Kraftseitenschneider VDE

Presszangen – mechanisch und hydraulisch

Mit einer Presszange können Pressverbindungen hergestellt werden – bspw. in Rohrsystemen. Der Pressdruck einer Presszange wirkt hierbei radial mit sehr hoher Kraft auf den kompletten Umfang des Fittings. Aber nicht jede Presszange kann für jedes Verbindungssystem verwendet werden. Die Form und der Durchmesser der Pressbacken müssen individuell auf das jeweilige Verbindungssystem angepasst sein.

Im Würth Online-Shop finden Sie sowohl mechanische als auch hydraulische Presszangen. Mechanische Presszangen haben einen längeren Hebel als hydraulische. Die Presspacken der hydraulischen Presszange können mit weniger Kraftaufwand zusammengepresst werden.

  • Handzange Sechskantpressung
  • Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseil
  • Mechanische Handpresszange WK 22
  • Hydraulische Presszange WHK 60/22

Gripzangen und Feststellzangen

Mithilfe einer Gripzange bzw. Feststellzange können Sie (ähnlich wie bei einem Schraubstock) ein Werkstück während der Montage festklemmen. Dies ist unter anderem erforderlich, wenn Sie allein arbeiten und noch eine zusätzliche „Hand“ brauchen. Feststellzangen werden aber auch verwendet, um zwei Bleche zusammenzuhalten, die verschweißt oder verlötet werden sollen.

Die Funktionsweise der Gripzange ist simpel, denn sie arbeitet mit der Kniehebel-Mechanik. Mithilfe einer Schraube am hinteren Ende des Griffs kann der Spreizwinkel der Zange individuell eingestellt werden. Beim Zusammenführen der Griffe wird ein sog. Totpunkt überwunden, ab dem die Zange eigenständig am Werkstück klemmt. Durch einen kleinen Zusatzhebel an der Innenseite des Griffs kann die Klemmwirkung wieder aufgehoben werden. Im Würth Online-Shop finden Sie folgende Grip- bzw. Feststellzangen:

  • Gripzange Universalbacken
  • Gripzange gerade Backen
  • Gripzange halbrunde Backen
  • Klemmgripzange
  • Schweiß-Gripzange
  • Blechgripzange

Flachzangen und Kneifzangen

Bei Kneifzangen und Flachzangen steht die greifende Funktion im Vordergrund der Anwendung. Die Kneifzange besteht aus zwei gebogenen keilförmigen Schneiden. Durch die rund gebogenen Schneiden lassen sich Nägel mithilfe einer rollenden Hebelbewegung besonders gut von der Kneifzange aus dem Untergrund ziehen.

Die Flachzange hat im Gegensatz zur Kneifzange zwei gerade, aufgeraute Greifbacken, die sich gut zum Greifen von Gegenständen eignen. Durch das breite Ende lassen sich auch schwere Gegenstände gut mit der Flachzange greifen. Im Würth Online-Shop finden Sie eine Auswahl an verschiedenen Flachzangen und Greifzangen in unterschiedlichen Ausführungen.

  • Elektronik Flachzange
  • Flachzange brüniert
  • Flachzange DIN ISO 5745
  • Flachzange – spezielles Doppelgelenk
  • Kneifzange
  • Kotflügel-Abpresszange

Abisolierzangen zum einfachen Abisolieren von Kabeln und elektrischen Leitungen

Eine Abisolierzange wird genutzt, um Kabel und andere elektrische Leitungen abzuisolieren. Hierbei wird die Isolation um einen elektrischen Leiter herum so abgetrennt, dass der Leiter dabei nicht beschädigt wird.

Abisolierzangen bestehen entweder aus einer geraden, einer V-förmigen oder einer runden Schneidöffnung, welche sich nicht komplett schließen lässt. Über eine Stellschraube an der Seite der Greifbacken kann der Abstand der Schneiden individuell eingestellt werden, um den Leiter nicht zu beschädigen. Es gibt aber auch automatische Abisolierzangen, die sich an den Außendurchmesser der Leitung anpassen. Während man die Griffe der Abisolierzange zusammendrückt, schneidet sie zuerst ein und zieht dann die Isolierung ab. So ist die Arbeit mit einer Abisolierzange sehr zeiteffizient. Im Würth Online-Shop finden Sie Abisolierzangen in folgenden Ausführungen:

  • Crimp-/Abisolierzange Q1 60
  • Crimp-/Abisolierzange Qu 25

Weitere Zangen und Spezialzangen im Würth Sortiment

Neben den gängigen und häufig benutzten Zangen finden Sie auch Zangen für speziellere Verwendungszwecke im Würth Sortiment. Hierzu gehören unter anderem Lochzangen, Sicherungszangen, Monierzangen, Siphonzangen und Blechzangen.

Mithilfe einer Lochzange können Sie wie mit einer Stanze Löcher in Werkstücke bringen. Eine Sicherungszange bzw. Sicherungsringzange wird verwendet, um Sicherungsringe auf Bohrungen oder Wellen anzubringen. Im Stahlbetonbau wird hauptsächlich die Monierzange genutzt. Meist für die Arbeit mit Draht, aber auch, um Nägel oder Klammern aus Werkstücken herauszuziehen. Mithilfe von Blechzangen können Sie Blechstücke an einer Verbindungsstelle formen. Mehr im Privaten Umfeld wird die Siphonzange genutzt. Mit ihr können Sie Siphons und Armaturen montieren und demontieren. Weitere Spezialzangen im Würth Online-Shop sind:

Pinzetten zum Greifen kleiner Gegenstände

Während Zangen normalerweise zum Greifen von mittelgroßen bis großen Werkstücken geeignet sind, werden Pinzetten zum Greifen kleiner Gegenstände verwendet. Pinzetten sind sehr simpel aufgebaut und bestehen aus zwei verbundenen Metallstücken, die man mit der Hand zusammendrückt. Sie werden häufig in der Elektronik und im Privathaushalt eingesetzt und können spitze, runde oder kantige Ecken haben. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Pinzetten in verschiedenen Varianten.

  • Montagepinzette gekreuzt
  • Montagepinzette abgewinkelt
  • Präzisions-Greifpinzette gebogen
  • Präzisions-Greifpinzette gerade schmal