Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schraubendreherprogramm

Schraubenzieher und Schraubendreher sind unerlässliche Werkzeuge für Handwerk und Industrie. Sie ermöglichen das einfache Einführen, Festziehen und Lösen von Schrauben. Neben der klassischen flachen oder kreuzförmigen Spitze gibt es Varianten wie Torx, Pozidriv oder Phillips. Die Sets beinhalten üblicherweise eine Auswahl dieser verschiedenen Typen und Größen, um flexibel auf verschiedene Einsatzbereiche reagieren zu können. Hochwertige Schraubenzieher und Schraubendreher punkten durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und eine präzise Passform, um das Material zu schonen und ein Abrutschen zu verhindern. Im Würth Online-Shop erhalten Sie hochwertige Schraubenzieher, Schraubendreher und Sets in verschiedenen Ausführungen. Sie zeichnen sich durch exzellente Materialauswahl und sorgfältige Verarbeitung aus, was sie besonders langlebig, leistungsfähig und zuverlässig macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schraubendreherprogramm

Hochwertige Schraubendreher von Würth

Der Schraubendreher ist eines der üblichsten Werkzeuge und darf in keiner Werkzeugkiste fehlen. Der von Hand geführte Schraubendreher wird genutzt, um Schrauben in ein Objekt herein- oder wieder herauszudrehen. Üblicherweise sind sie aus nur zwei Teilen zusammengebaut. Die Klinge hat an ihrer Spitze den sogenannten Abtrieb. Dieser ist unterschiedlich geformt und muss an das jeweilige Profil der Schraube angepasst sein. Geläufige Varianten der Schraubendreher sind:

  • Kreuzschlitz
  • Schlitz
  • Innensechskant bzw. Außensechskant
  • Innen-TX
  • Plus/Minus

Achten Sie darauf, dass der Griff ergonomisch geformt ist. Besonders wenn Sie den Schraubendreher häufig benutzen, vermeiden Sie so Gelenkschmerzen oder Schwielen an den Händen. Wenn Sie die Schraubwerkzeuge im Elektrobereich einsetzen, ist eine entsprechende Isolierung unabdingbar. Die Möglichkeit eines Stromschlags wird auf diese Weise verringert. Bei Würth Schraubendrehern mit VDE Siegel können Sie sich auf geprüfte Qualität verlassen. Im Sortiment ist jedes Würth Werkzeug mit dem Siegel entsprechend ausgezeichnet.

Schlitzschraubendreher

Schraubendreher mit Schlitz gehören zu den geläufigsten und bekanntesten Arten von Schraubenziehern. Das gilt natürlich auch für das Sortiment an Werkzeug bei Würth. Bei uns finden Sie Schlitzschraubendreher von Würth ZEBRA® unter anderem in folgenden Varianten:

  • Schlitz Schraubenzieher mit Sechskantklinge
  • Schlitz Schraubendreher mit Rundklinge
  • Schlitz Schraubendreher mit Clip oder Holzgriff

Kreuzschraubendreher / Phillips-Schraubendreher

Ebenfalls sehr bekannt sind die klassischen Schraubenzieher mit einem Abtrieb für Kreuzschrauben. In der Regel handelt es sich dabei um sogenannte Phillips-Schraubendreher, benannt nach der US-Werkzeugfirma Phillips Screw, die das Patent auf diese Schraubenart seit den 1930ern hält. Bei uns bekommen Sie Kreuzschraubendreher mit Abtrieb nach Phillips online im Shop in folgenden Varianten:

  • Kreuzschraubendreher mit Sechskantklinge
  • Kreuzschraubendreher mit Rundklinge
  • Kreuzschraubendreher in langer oder kurzer Version
  • Kreuzschraubenzieher mit Lasertip und Schlüsselhilfe

Bit-Schraubendreher / Magazin-Schraubendreher

Als Magazin- oder Bit-Schraubendreher werden all jene Würth ZEBRA® Schraubendreher bezeichnet, bei denen verschiedene Abtrieb-Bits aufgesetzt werden können. Das macht diese Art von Schraubenziehern sehr flexibel einsetzbar, da Sie nur eine einzige Klinge für alle möglichen Aufsätze benötigen. Hier empfiehlt sich das Pistolen-Ratschen-Schraubendreher Set von Würth mit 37 Bits, Adaptern und Steckschlüsselsätzen. Außerdem gibt es noch zwei weitere Würth Schraubendreher Sets mit Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher, LED-Licht und je sieben Bits.

Sechskant-Schraubendreher

Würth ZEBRA® Schraubenzieher für Sechskantschrauben gibt es in zwei grundlegenden Varianten. Da wäre zum einen der Kugelkopf Schraubendreher mit Innensechskant und Abtrieben von 2 bis 12 mm und Schraubendreher für Außensechskant – immer griffsicher mit Würth.

TX-Schraubendreher

Ganz ähnlich der Sechskantschraube ist die sogenannte TX-Schraube. Hier werden allerdings Werkzeug und Schraube mit weniger Radialkräften belastet, weswegen die Haltbarkeit meist höher ist. Unser Sortiment bietet Ihnen Würth ZEBRA® TX-Schraubendreher in folgenden Variationen:

  • TX-Schraubendreher mit Bohrung
  • TX-Schraubenzieher in der langen Ausführung
  • TX-Schraubendreher mit 3-Komponenten-Griff

Pozidriv (kurz PZ) Schraubendreher

Pozidriv-Schrauben – oder auch kurz PZ-Schrauben – sind eine Weiterentwicklung der klassischen Phillips-Schrauben. Es handelt sich dabei ebenfalls um Kreuzschrauben, bei denen jedoch die Klingenspitze des Pozidriv-Schraubendrehers planparallel gefräst sind und nicht spitz zulaufen. Das ermöglicht ein noch leichteres Eindrehen bei geringerem Drehmoment. Würth Zebra Schraubendreher gibt es in folgenden Ausführungen:

  • PZ-Schraubendreher mit Rundklinge
  • PZ-Schraubendreher mit Sechskantklinge
  • PZ-Schraubenzieher mit Lasertip und Schlüsselhilfe

Spezielle Schraubendreher

Jede Branche hat eigene Bedürfnisse. Schraubenwerkzeuge sind an diese Ansprüche in der Bauweise angepasst. Für einen KFZ- oder Maschinenbauer sind andere Handwerkzeuge gefragt als für einen Feinmechaniker. Die Hersteller haben sich an die verschiedenen Arbeitsbereiche angepasst und entwickeln für jeden Bereich spezielle Schraubendreher. Diese sind mit bestimmten Vorzügen ausgestattet, die bei der täglichen Arbeit das Handwerk erleichtern.

Winkelschraubendreher – mehr Hebelwirkung als beim normalen Schraubendreher

In manchen Fällen braucht es mehr Hebelwirkung, um eine Schraube besonders sicher festschrauben oder eben wieder lösen zu können. Dann kommen Winkelschraubendreher zum Einsatz. Die gebogene Form ermöglicht eine zusätzliche Kraftübertragung bei manuellem Schrauben.

Winkelschraubendreher Sets / Sortimente

Winkelschraubendreher von Würth gibt es grundsätzlich in zwei Varianten, nämlich mit Innensechskant sowie als Version mit TX-Spitze. Diese beiden Varianten gibt es bei uns als Winkelschraubendreher Set in zahlreichen Ausführungen, zum Beispiel:

  • als extra lange Ausführung
  • als kurze Ausführung
  • als Winkelschraubendreher für Eck- oder Scherenlager
  • als Winkelschraubendreher mit Zapfen

VDE Schraubenzieher - schutzisoliert und komfortabel Arbeiten bei bis zu 1000 Volt

VDE Schraubendreher sind die passenden Werkzeuge für alle Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen. Diese speziellen Elektro-Schraubendreher sind isoliert und leicht an der typischen Gelb-Roten Farbe der Gummierung zu erkennen.

Für Elektriker gibt es sehr praktische Lösungen als VDE Schraubendreher-Set. Hier kann die Wechselklinge am Griff durch einfaches Stecken leicht ausgetauscht werden. Mit einer zusätzlich aufsteckbaren Drehkappe wird die Arbeit noch mehr Spaß machen. Da Schraubendreher für Elektro-Arbeiten mit einer Isolierung versehen sind, können Sie sicher und störungsfrei arbeiten.

VDE Schraubenzieher Sets / Sortimente

Würth VDE Schraubendreher Sets gibt es in verschiedenen Ausführungen für alle möglichen Arten von Schrauben und Profilen sowie natürlich auch als Version für wechselnde Bits. Bei uns erhalten Sie sogar VDE Schraubendreher Handgriffe und Wechselklingen separat sowie folgende Ausführungen:

  • VDE Schraubendreher mit Schlitz
  • VDE Schraubendreher mit Phillips-Abtrieb
  • VDE Schraubendreher mit Pozidriv-Abtrieb
  • VDE Schraubendreher für TX-Schrauben
  • VDE Schraubenzieher mit Innensechskant

Feinmechaniker Schraubendreher – präzise Werkzeuge für kleine Reparaturen

Schraubendreher für Feinmechaniker sind besonders grazil gearbeitete Werkzeuge. Die Griffe müssen gut in der Hand liegen damit der Präzisionsschraubendreher exakt geführt werden kann. Ein Schraubendreher-Satz mit extra schlanker Klinge zur Spitze hin ist besonders gut geeignet um tiefgelegene Schraub- und Federelemente zu erreichen.

Feinmechaniker Schraubendreher Sets / Sortimente

Finden Sie immer das passende Feinmechaniker Werkzeug bei Würth. Unsere Feinmechanik Schraubendreher eignen sich ideal für exakte Arbeiten in heimischer Werkstatt sowie im Gewerbe. Entscheiden Sie sich für einzelne Varianten oder greifen Sie zum praktischen Feinmechaniker Schraubendreher Set. Wählen Sie aus folgenden Ausführungen:

  • Standard Feinmechaniker Schraubendreher
  • Feinmechaniker Schraubendreher mit Quergriff
  • Feinmechaniker Schraubenzieher mit VDE Isolierung

Quergriff-Schraubendreher – mehr Drehmoment für Profis

Ähnlich wie bei Winkelschraubendrehern lassen sich auch bei Schraubendrehern mit Quergriff höhere Drehmomente bei der Handverschraubung übertragen. Das gilt vor allem dann, wenn die Werkzeuge ergonomisch gestaltet sind und somit besonders gut in der Hand liegen. Das gilt natürlich auch für die Würth ZEBRA® Schraubendreher mit Quergriff.

Quergriff-Schraubendreher Sets / Sortimente

Selbstverständlich müssen auch Quergriff-Schraubendreher Sets die gängigen Abtriebe bereitstellen, um jede mögliche Art von Schrauben effektiv lösen zu können. Wählen Sie in unserem Sortiment aus folgenden Varianten:

  • Schraubendreher Quergriff mit Innensechskant
  • Schraubendreher Quergriff mit Außensechskant
  • Schraubendreher Quergriff mit TX