PU-Schaum
Polyurethan aus der Dose schäumt beim Austritt auf das Vielfache seines Volumens auf. Aus 750 ml entstehen so bis zu 40 l PU-Schaum. Bestellen Sie den passenden PU-Schaum als Pistolen-, Montage-, Zargen- oder Brunnenschaum, mit Ausbeuten ab 11 l, Verarbeitung bis minus 15 °C und Baustoffklasse B2 oder B1. Im Würth Online-Shop finden Sie dazu Pistolen und Reiniger. Fenster, Türen und Durchbrüche bleiben mit Würth dauerhaft gedämmt und dicht.
PU-Schaum: Fugen füllen, Hohlräume dämmen und abdichten
PU-Schaum ist ein aufschäumender Polyurethanschaum aus der Dose, der Fugen füllt, Hohlräume dämmt und abdichtet. Er härtet an der Luft aus und verbindet sich dabei mit Beton, Mauerwerk, Holz, Putz und Metall. Typische Einsätze sind der Fenster- und Türanschluss, Durchbrüche für Leitungen und Hohlräume im Rohbau.
Im Würth Online-Shop reichen die Dosengrößen von 210 bis 750 ml, die Ausbeute geht bis 40 l je Dose. Welcher PU-Schaum passt, hängt von der Belastung der Fuge, der Temperatur auf der Baustelle und der geforderten Aushärtezeit ab.
Wie funktioniert PU-Schaum und warum dehnt er sich aus?
PU-Schaum dehnt sich aus, weil ein Treibmittel den flüssigen Polyurethanansatz beim Austritt aufschäumt. Aus 750 ml Dosenvolumen entstehen dabei bis zu 40 l Schaum. Das Treibmittel ist frei von FKW und HFKW und entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.
Die Aushärtung läuft beim Einkomponentenschaum über die Luftfeuchtigkeit. Feuchten Sie den Untergrund vor dem Auftrag leicht an, dann härtet der PU-Schaum gleichmäßig durch und bildet eine feinzellige Struktur. Bei porösen und saugfähigen Untergründen wie Gips und Porenbeton wird vorher grundiert.
Beim Füllen Platz für die Ausdehnung lassen. Füllen Sie eine Fuge zu etwa zwei Dritteln, den Rest füllt der PU-Schaum selbst auf.
Wichtig: Überfüllte Fugen drücken Rahmen und Zargen aus dem Lot. Formstabile Zweikomponentenschäume halten ihre Form nach dem Erreichen der Spreizzeit und drücken nicht nach.
Wird PU-Schaum hart wie Beton?
Nein. Ausgehärteter PU-Schaum bleibt ein leichter Zellschaum, der sich mit dem Messer schneiden und abtragen lässt. Lasten trägt er nicht und eine kraftschlüssige Befestigung ersetzt er ebenso wenig. Seine Stärke liegt im Dämmen, im Abdichten und im formschlüssigen Verkleben von Bauteilen.
Welche Arten von PU-Schaum gibt es für Bau und Montage?
Die Arten unterscheiden sich in der Dosierung, in der Zahl der Komponenten und in der Anwendung. Welcher PU-Schaum zum Einsatz kommt, entscheidet sich je nach Einsatzbereich und Zweck.
- Pistolenschaum wird über eine Schaumpistole dosiert und lässt sich fein steuern, unterbrechen und wieder aufnehmen.
- Adapterschaum kommt mit aufgestecktem Röhrchen aus und passt zu einzelnen Fugen ohne Pistole.
- Kombiventil-Schaum arbeitet als Pistolen- und als Adapterschaum, was beim Ausfall der Pistole Standzeiten spart.
- Montageschaum füllt und dämmt Anschlussfugen an Fenstern, Türen und Durchbrüchen.
- Zargenschaum hält als Zweikomponentenschaum die Türzarge nach kurzer Spreizzeit ohne Nachdrücken in Position.
- Brunnenschaum verklebt und dichtet Bauteile im Tiefbau und ist wasserdicht bis 0,5 bar geprüft.
PU-Schaum für Fenster arbeitet in der Anschlussfuge zwischen Rahmen und Mauerwerk. Dort übernimmt er Dämmung und Abdichtung, während Dichtbänder und Anputzleisten die Fuge nach außen und innen abschließen. Vielseitig zeigt sich der Werkstoff auch im Trockenbau, im Tiefbau und bei Leitungsdurchführungen.
PU-Schaum mit Pistole spart Material, weil Sie den Austrag dosieren und die angebrochene Dose über Wochen weiterverwenden. Achten Sie dabei auf die Freigabe, denn nicht jede Pistole passt auf jede Dose.
Praxistipp: Schütteln Sie die Dose vor dem Ansetzen 20 bis 30 Mal kräftig. Ungeschüttelt liefert der Schaum weniger Ausbeute und eine grobzellige Struktur.
Was ist der Unterschied zwischen PU-Schaum, Bauschaum und Montageschaum?
Die drei Begriffe meinen dasselbe Material in unterschiedlicher Verwendung. PU-Schaum benennt den Werkstoff Polyurethan, Bauschaum ist der Sammelbegriff für den Einsatz am Bau, Montageschaum steht für das Füllen und Dämmen von Anschlussfugen.
Was ist der Unterschied zwischen 1K- und 2K-PU-Schaum?
Der Einkomponentenschaum härtet über die Luftfeuchtigkeit aus, der 2K-PU-Schaum trägt den Härter in einer zweiten Kammer und startet die Reaktion beim Öffnen des Ventils. Der große Unterschied zwischen 1K und 2K-PU-Schaum liegt in der Zeit bis zur vollen Belastbarkeit.
| Kennwert | Einkomponentenschaum | Zweikomponentenschaum |
| Aushärtung | über die Luftfeuchtigkeit | über den eingebauten Härter |
| Klebfrei nach | 10 min | 9 min |
| Schneidbar nach | 60 min | 15 min |
| Voll belastbar nach | 24 h | 1 h |
| Verarbeitungstemperatur | Untergrund 5 bis 30 °C | 10 bis 25 °C |
| Inhalt und Ausbeute | 750 ml, rund 40 l | 400 ml, rund 11 l |
| Angebrochene Dose | über Wochen weiter nutzbar | in einem Zug zu verbrauchen |
Diese Werte für PU-Schaum stammen aus zwei Datenblättern und gelten als typisch, maßgeblich bleibt das Datenblatt der gewählten Dose. Eine große Auswahl finden Sie bei den Schäumen aus PUR.
Wann sollten Sie 1K- und wann 2K-PU-Schaum kaufen?
Wählen Sie Einkomponentenschaum, wenn Sie große Mengen füllen und Zeit bis zur Belastung haben. 2K-PU-Schaum passt, wenn bspw. die Zarge noch am selben Tag belastet wird oder auf der Baustelle keine Wartezeit möglich ist. Ein weiterer Vorteil zeigt sich bei Frost, denn die Aushärtung hängt beim 2K-Schaum nicht von der Luftfeuchtigkeit ab.
Wie lange dauert es, bis PU-Schaum ausgehärtet ist?
Ein Einkomponentenschaum ist nach rund 10 Minuten klebfrei, nach 60 Minuten schneidbar und nach 24 Stunden voll belastbar. Beim Zweikomponentenschaum liegen dieselben Stufen bei 9 Minuten, 15 Minuten und einer Stunde. Kalte und trockene Luft verlängert die Zeiten, Wärme und Feuchtigkeit verkürzen sie, weshalb PU-Schaum im Winter länger braucht als im Sommer.
Nach dem Aushärten schneiden Sie den Überstand des PU-Schaums ab und schließen die Fuge mit Putz, Dichtstoff oder Profil. Ergänzende Grundierungen, Dichtstoffe und Spachtelmassen finden Sie in der Bauchemie.
Welche Eigenschaften hat ausgehärteter PU-Schaum?
Ausgehärteter PU-Schaum dämmt, dichtet ab und verklebt. Als Dämmung der Anschlussfuge erreicht er eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(mK) und eine Fugenschalldämmung von 61 dB. Ein Flächendämmstoff ist er nicht, die Werte gelten für die Fuge.
| Eigenschaft | Kennwert | Prüfgrundlage |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,035 W/(mK) | DIN 52612 |
| Fugenschalldämmung | RST,w 61 dB | DIN 52210 |
| Baustoffklasse | B2, normal entflammbar | DIN 4102 Teil 1, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis |
| Luftdurchlässigkeit | fugendicht | in Anlehnung an DIN 18055 und EN 42 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | geprüft | DIN EN ISO 12572 |
| Temperaturbeständigkeit | 80 bis 90 °C | Herstellerangabe |
In der europäischen Klassifizierung entspricht die Baustoffklasse B2 der Klasse E. Für erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten gibt es eine B1-Ausführung. Beständig zeigt sich ausgehärteter PU-Schaum gegen Benzin, Öl, Wasser, kommunale Abwässer und baustellenübliche Chemikalien.
Praxistipp: Schützen Sie ausgehärteten Schaum vor UV-Strahlung. Überstreichen, Abdichten oder Abdecken hält die Oberfläche stabil, unbehandelt vergilbt und versprödet sie.
Welche Kriterien sind beim Kauf von PU-Schaum wichtig?
PU-Schaum von Würth unterscheidet sich in Ausbeute, Verarbeitungstemperatur und Aushärteverhalten. Prüfen Sie vor dem Bauprojekt, welche Faktoren wichtig sind.
- Ausbeute je Dose von rund 11 l bei der 400-ml-Kartusche bis 40 l bei der 750-ml-Dose
- Verarbeitungstemperatur von −5 °C bei Standardschäumen bis −15 °C bei flexiblen Ausführungen
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1 oder B1 bei erhöhten Anforderungen
- Dosierung als Pistolenschaum, Adapterschaum oder Kombiventil
- Lagerfähigkeit von 9 bis 12 Monaten ab Herstellung
- Überstreichbarkeit, wenn die Fuge verputzt oder gestrichen wird
Für ein größeres Projekt rechnen Sie den Bedarf an PU-Schaum aus der Fugenlänge hoch und legen eine Reserve dazu. Reiniger, Grundierungen und Klebstoffe finden Sie bei den chemisch-technischen Produkten.
Praxistipp: Rechnen Sie nie mit voller Ausbeute. Bei kalter Witterung und trockener Luft fällt sie niedriger aus als die Angabe auf der Dose.
FAQ – Häufige Fragen zu PU-Schaum
Wie entfernen Sie frischen und ausgehärteten PU-Schaum?
Frischen PU-Schaum entfernen Sie miteinem Reiniger für Polyurethan, solange das Material noch nicht angezogen hat. Schaum entfernen Siedurch abschneiden, abschleifen oder abkratzen. Auf Rahmen, Fliesen und Glas hilft Abkleben vor dem Auftrag mehr als jedes Lösemittel danach.
Wie lagern Sie eine Dose PU-Schaum richtig?
Lagern Sie eine Dose PU-Schaum stehend, trocken und frostfrei. Stehend gelagert verklebt das Sprühventil nicht. Die Lagerfähigkeit liegt je nach Ausführung bei 9 bis 12 Monaten ab Herstellung, angebrochene Dosen verbrauchen Sie kurzfristig.
Ist PU-Schaum für den Außenbereich geeignet?
PU-Schaum im Außenbereich hält, solange die Fuge vor UV-Strahlung geschützt ist. Decken Sie sie mit Putz, Dichtstoff oder Profil ab, weil die Oberfläche sonst vergilbt und verspröder wird. Gegen Feuchtigkeit ist das ausgehärtete Material unempfindlich, der Spezialschaum für den Tiefbau ist zusätzlich bis 0,5 bar wasserdicht geprüft.
Welche Schaumpistole passt zu welchem PU-Schaum?
Eine Schaumpistole von Würthpasst zu den dafür freigegebenen Dosen, andere Pistolen sind nicht kompatibel. Prüfen Sie die Freigabe vor dem Kauf im Datenblatt der Dose. Reinigen Sie die Pistole nach jedem Einsatz, damit der PU-Schaum im Ventil nicht aushärtet.